This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:PMP22806参考设计问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501312/tps23731-pmp22806-reference-design-issue

器件型号:TPS23731

工具/软件:

尊敬的团队:

电流调整配置如下

卸下 D100

添加 Q3、D18、D19、D17、R31

Q3 Vgs 最小电压=-18V

为什么齐纳二极管 D18、D19不将电压钳制在-12V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您联系我们!

    请问您施加了哪一个齐纳二极管? 如果是12V 齐纳二极管、可能是它的电压钳位特性、您可以尝试使用钳位电压较低的二极管

    此致、

    DIAN