This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55-Q1:PSR 隔离式直流/直流反激式转换器中的隔离电容器(CISO)用途

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503371/ucc28c55-q1-isolation-capacitor-ciso-purpose-in-psr-isolated-dc-dc-flyback-converter

器件型号:UCC28C55-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 UCC28C55-Q1 IC 设计隔离式直流/直流反激式转换器(随附了原理图)。 Webench 电源设计器建议在初级接地和次级接地端之间包含一个隔离电容器、但我找不到有关其作用的具体细节。

请说明以下几点:

  1. 该隔离电容器如何影响初级侧和次级侧之间的总体隔离? 例如、如果我使用的变压器额定电压为5kV、但电容器仅为2kV、这是否会影响隔离完整性?

  2. 省略该电容器会对电磁干扰(EMI)性能产生什么影响?

请提供有关这一问题的任何资料或资源。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该电容器称为 Y 电容、有助于提供共模噪声流、从而帮助降低输入和输出端存在的共模噪声。

    较大的电容值有助于更好地降低共模噪声、但漏电流较高(这是一个规格)、因此不能任意增大。

    较小的值会对共模噪声具有较大的阻抗、因此减少共模噪声的有效性较低。

    共模噪声大多数影响是 EMI 频谱、因为共模噪声可能无法通过 EMI 测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的答复。 但我的问题与省略此电容器对转换器设计的影响有关。 我只想依赖变压器的隔离。 此电容器会影响该隔离栅。 如果我不使用该电容器、会影响转换器的工作性能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题将在我的消息中得到解答。 如果移除该电容器、共模噪声没有这条路径流动、则共模噪声会流经寄生路径、例如变压器绕组电容和布局寄生电容。 然后影响是 EMI、您需要找到其他处理方法。