This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:DFW 故障

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501813/bq40z50-r2-dfw-failures

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好、

其中两个样本出现 DFW 故障。

我们从失败的 IC 读回 SREC 文件、请参阅随附的文件。

请帮助检查 DFW 的根本原因?

如何避免发生这种情况?

非常感谢。

木林

e2e.ti.com/.../8422.Downloads.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、  

    这可能 表明设备的闪光灯已磨损或损坏。 这可以通过升级"有效更新电压"来解决、但很可能需要更换。 我还参考了下面的 e2e 趋势以了解详情。  

    E2E 趋势:  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106167/bq40z50-r2-dfw-issues

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的反馈。
    我的电池组是4S2P、完全充电电压为4.15V*4=16.6V。
    "有效更新电压"是最小电池组电压阈值、请告诉我您的建议是什么"有效更新电压"。

    Tks。

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    根据以往的 e2e 趋势、对于与您类似的电池电量计、它说"高于3500mV "、因此没有固定的数字、我建议将其间隔增加500mV、无论我是否仍有问题或看到故障、而不是闪光灯会磨损。

    参考 E2E 趋势:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878811/bq40z60evm-578-data-flash-wear-out-dfw-is-set-1-how-to-make-the-dfw-bit-reset?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ40Z60EVM-578

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我的电池组是4S2P、完全充电电压为4.15V*4=16.6V。
    如果"Valid Update Voltage"变为16800mV、则寿命是否仍更新?
    我做了一些测试、让我们站了十个小时、寿命没有更新、是不是重新调整了?

    Tks。

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    在与团队讨论后、尽管通过更新有效的更新电压不会显示 DFW 故障、但这只是一个带宽解决方案、因为它在实际测试中仍然显示为"错误"。 由于器件多次刷写或发生 ESD 事件、可能会出现 DFW 故障、建议防止 DFW 故障发生硬件 ESD 保护。

    如果"VALID Update Voltage"更改为16800mV、则寿命是否仍更新?
    我做了一些测试,让我们站了十个小时,寿命没有更新,是不是重新调整了?[/报价]

    -您参考的是哪个寿命时间参数、但增加有效的更新电压会降低闪存更新的可能性。

    谢谢您、
    Alan