This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池无电行为

Guru**** 2751845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503417/bq25798-dead-battery-behavior

器件型号:BQ25798

工具/软件:

嗨、当使用背对背 FET 控制 VBUS 的输入时、当电池处于深度放电状态且内部电池保护电路已将电芯与输出断开(BAT 和 BATP 基本上悬空)并且无法为 BQ25798供电时、连接了电源适配器并驱动 VAC1、芯片是否能够打开 AC1 FET (ACDRV1)并开始对电池进行涓流充电? 或者、如果不打开外壳并单独引导电池、这是否不可恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了自己的答案:"当 VVBUS < VVBUS_UVLOZ、VBAT < VBAT_UVLOZ 且 VAC1或 VAC2上存在高于 VAC_PRESENT 的电压时、器件将由 VAC1或 VAC2供电、具体取决于先发生的情况。"