This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:是否可以将 UCC5350M 版本的 Vee 引脚用作负电压轨?"

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503171/ucc5350-is-it-possible-to-use-the-vee-pin-of-the-ucc5350m-version-as-a-negative-voltage-rail

部件号:UCC5350

工具/软件:

您好、我想确认是否可以使用 M 版本的 VEE2引脚作为负电压轨、如下面的电路所示

 数据表  

  E 版本为负输出电源轨、S 和 M 版本为 GND。 对于 E 版本、将局部去耦电容器连接到 GND2。

使用尽可能靠近器件的低 ESR 或 ESL 电容器

 ㅎ μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-woon、

    是的、这当然是可以接受的、负关断轨是使用隔离式电源和隔离式栅极驱动器的另一个优势。 以下是一个常见的齐纳二极管和电阻器电路、可用于从隔离式变压器偏置电源生成负电源轨:

    E 封装型号仅使用一个引脚独立监测 UVLO-COM 电压、并用于 VDD 监控。 其他版本将仅测量 UVLO 的绝对电源电压。

    此致、

    Sean