This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:是否有任何支持(WPC 2.0)协议的 QI IC 发送器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502535/bq500212a-is-there-any-qi-ic-transmitters-that-supports-wpc-2-0-protocoll

器件型号:BQ500212A

工具/软件:

是否有任何支持(WPC 2.0)协议的 QI IC 发送器?

kr

Øystein Kristiansen

ZXY 运动跟踪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    是否有任何支持(WPC2.0)协议的 QI IC 发送器?

    抱歉、TI 没有支持 WPC 2.0的发送器 IC。

    可从 Amazon 和其他公司获取现成的 WPC 2.0发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于接收器,您是否有任何 QI 接收器 IC 支持 WPC2.0协议,带有 I2C 或 UART 接口,可以支持动态配置以及与和 MCU 的通信( 充电状态、电压、电流、温度和故障标志 )

    kr

    Øystein μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们只有一款 I2C 器件 BQ51021、这是一款符合 WPC v1.2标准的旧器件。