This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:热插拔和反极性保护

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503159/bq24610-hot-plug-and-reverse-polarity-protection

部件号:BQ24610

工具/软件:

您好的团队、

我 在工程中使用 BQ24610RGER 充电器 IC、因此 在安装产品或更换电池时、我们需要对电池进行热插拔。 当我们尝试连接蓄电池时、我们观察到接头和蓄电池导线发出一些火花。

请为热插拔保护解决方案建议一些解决方案  和  反极性保护电路  为了帮助抑制或消除电压尖峰、并确保在热插拔事件期间安全地连接电池。

我们使用铅酸电池(12V、1.5Ah)。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BATT_5F00_CHG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    反极性的最简单方法是使用键控硬件连接器、以确保物理上无法进行反向连接。  

    如果电流仅沿一个方向流动、即充电器 IC 的输入、该充电器不会在仅电池模式下使用、则可以使用 FET 、如 https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf 中所述

    如果电流双向流动、例如电池充电后放电、保护电路会变得更加复杂。  遗憾的是、我们没有很好的基于电路的解决方案。

    通常、在涉及热插拔的应用中、电子保险丝放置在负载侧。  

    在热插拔期间、我们预计电源路径中会产生瞬变、从而可能损坏电子保险丝或您的负载。 为防止出现这种情况、我们强烈建议使用 TVS 二极管将这些瞬态电压钳制在器件的绝对最大值以下。 我建议发布一个与电子保险丝相关的新问题。

    此致、

    基督教