This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于电流互感器的设计常数。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503195/ucc28950-regarding-the-design-constants-for-the-current-transformer

零件号:UCC28950

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 UCC28950。

我对电流检测线路中电流互感器的设计常数有疑问。

根据 WEBENCH 设计数据、建议使用 LP = 20mH 的电流互感器、但我不知道 Ls 的电感值。

根据以下 WEBENCH 设计数据、我是否应该使用 LP = 20mH、Ls = 200 µH 的变压器?

LP = 20.0mH

RP = 891.633m Ω

LEAKAGE_L = 20.0 µH

Ns1toNp = 100.0

RS1 = 4.8m Ω

此致、