This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:如何计算串联电阻器的功率

Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501982/tl431-how-to-calculate-power-of-series-resistor

器件型号:TL431

工具/软件:

您好团队

在我们的其中一个设计中、我们使用了 TL431BQDBZRQ1并联稳压器  

我们需要在输入电压范围(13V 至35V)内生成10V 电压

请查找随附的文档以供审核。

问题1:您能否按照注释中的豪宅检查并确认 R6串联电阻的功率计算是否正确? 所选 R6串联电阻器的功率(1W)足以满足所需的运行要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TL431BQDBZRQ1并联稳压器是否有任何仿真工具或评估文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    感谢您的提问!

    TL431的功耗为:

    PZ_max = Vz * Iz = 10V * 0.075A = 0.75W

     在空载条件下、所有电流都流经 TL431的阴极时即为这种情况。

    负载电流是否预计为8mA?

    如果是、则电阻器 R6上的功率耗散如下:

    P_R = I_R * V_R = 75.7mA *(35V-10V)= 1.9W

    此外、请在下面找到输出电容器稳定性图并调整 C6、使其处于 VKA = 10V 时的稳定区域、如您的应用所示:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、Iout = 8mA

    说着,我就朝厨房走去  

    串联电阻
    功率 P (R (Series)=(Vcc-Vz)* Iz
    =(35-10)* 0.008
    = 0.2W = 200mW

    还可以吗?

    为了获得更安全的裕度、我们将 C5和 C6 1Uf 电容器替换为2.2uF 电容器、并移除了 C4

    这对于我们的设计来说是合适的吗?

    请确认以上两点

    谢谢、

    Denish Limbachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    感谢您的更新。

    1.

    对于串联电阻(R6)的功率、应考虑最大电流情况。 当 VDC_IN = 35V 时、流经电阻器的电流为 I_R =(35V - 10V)/330 Ω= 75.7mA。

    因此、P_R = I_R * V_R = 75.7mA *(35V-10V)= 1.9W

    尽管负载可能只消耗8mA、但其余电流将通过 TL431分流。 电阻器 R6将使所有这些电流都流经它。

    2.  

    电容值对我来说很合适。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢您的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    我很高兴听到这个帮助!

    由于没有其他问题、我将结束该主题的讨论。 要重新打开此主题、只需回复此消息。

    此致、

    Andrew Li