This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:关于备选器件

Guru**** 2770875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503308/tps7a02-regarding-alternate-part

器件型号:TPS7A02

工具/软件:

尊敬的团队

上述器件在-55°C 至125°C 的温度范围内是否有任何替代产品可用?
如果是、请尽快回复  

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、

    该 LDO 没有-55°C 至125°C 的温度范围版本、但许多图形都提供了-55°C 数据。 例如、请参阅下面的 IQ 图。

    此致、

    Andres