This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM-SKT:复位操作

Guru**** 2663655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM-SKT, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501965/tps65219evm-skt-reset-operation

器件型号:TPS65219EVM-SKT
主题: TPS65219中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

TPS65219EVM-SKT 和 PC 通过 USB 电缆连接、并使用 TPS65219_GUI 1.0.2执行写入实验。
在"编程"部分中、在从"#1 I2C OFF 请求"到"#4 verify NVM 编程"进行一系列写入操作之后、即使 SW1运行、PMIC 也不会变为活动状态。
这是正确的吗?
#SW1操作将不会激活 PMIC、除非再次打开评估板电源(SW1)。

是否有办法在电源(VSYS)打开的情况下完成 PCB 上的裸 PMIC 的 MVM 编程、然后在该配置中操作 EN/PB/VSENSE 引脚以启动 PMIC?
您能告诉我如何在 I2C 控制下执行一系列操作吗?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对 PMIC 进行编程的目的是为 NVM 设置中存储的默认值加电。 因此、要使新设置生效、必须在编程过程完成后对 PMIC 进行下电上电。 运行 EN/PB/VSENSE 只会使 PMIC 从一种运行模式进入另一种运行模式(例如、从 OFF 模式进入 ACTIVE 状态等)。

    要完成 NVM 编程、请执行步骤1至4、然后断开 VSYS 的电源、并在 VSYS 处重新施加电源、以查看新的默认设置。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    是否确定在不关闭电源的情况下无法进行此设置?
    我得出、在"4"之后将0x06 (DIS_OSC_DIY)写入0x34 (USER_NVM_CMD_REQ)后、运行 SW1时、PMIC 开始工作。 VALIDATE NVM PROGRAMMING "操作。 未使用我写入的 NVM 设置重新启动?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    SW1工作的意思是什么、它与断电/上电不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    评估板上的 SW1。
    我假设应该使 EN/PB/VSENSE 引脚运行、不是吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu

    是的、SW1控制 EN/PB、这些 EN/PB 会使 PMIC 电源轨执行断电和上电操作、但要使 NVM 生效、您需要切换 S1。

    从上电序列中可以看出、在 VSYS 上升时、NVM 会加载到 EERPM 中。

    Sathish