This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E:固定电压版本的 R1和 R2电阻值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501820/tps3808e-r1-and-r2-resistors-value-of-fixed-voltage-version

器件型号:TPS3808E

工具/软件:

大家好、TI 团队  

  我想知道 固定电压版本的 R1和 R2电阻值、我在电源轨中使用了上拉电阻、这个内置电阻器可能会影响性能、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的提问。

    首先、我想让您知道、由于您有固定型号、因此可以直接检测引脚。 您在系统中使用的是哪种固定型号?

    您还能告诉我为什么需要在 SENSE 引脚处连接一个上拉电阻器、以便我能够更好地为您提供帮助吗?

    谢谢、

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila

      我们使用的器件名称是 TPS3808EG30DBVRQ1、请帮助我们进行检查。

      在使用额外的控制块时使用上拉电阻器、因此我们必须使用上拉电阻器来确保电流在合理范围内。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:  

    我建议您移除该电阻、但如果您的设计必须移除该电阻、则可以使用 Isense 值来计算估算阻抗。

    此致、

    Sila.