This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:布局注意事项

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502092/tps2363-layout-considerations

器件型号:TPS2363

工具/软件:

您好、

我想详细了解一下 TPS2363的以下布局注意事项。

1.如下所示的12V (4侧辐式连接)和3.3V (仅限电阻焊盘的平面)检测电阻焊盘的连接是否良好或必须有?

2."将高侧感应电阻器连接到内层电源"——这是否意味着感应电阻器焊盘的高侧应仅通过焊盘上的过孔连接到内部电源平面,并避免与感应电阻放置在同一层发生平面洪水?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    1)最好有,

    2)正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Avishek。

    我还有一个问题、12V 和3.3V 电压轨的检测电阻焊盘连接存在差异。 应该遵循哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循数据表中提到的各个布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢阿维谢克,将遵循同样的.