This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:静态电流=偏置电流?

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, UA78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502431/ua78l-quiescent-current-bias-current

部件号:UA78L
主题中讨论的其他器件:TPS7A57

工具/软件:

您好团队:

UL78L 的静态电流和偏置电流有何区别? 它们是一样的吗?

我可以在每个型号上找到偏置电流、但静态电流仅在第一页中列出。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

     双极 LDO 中的偏置和静态电流可能是指相同的电流、但现代 LDO 中的电流不同。  

    在现代 LDO 中、偏置电流是 NMOS LDO 固有的、因为它们 确实 需要更高电压的偏置轨来为其内部电路供电。 从导通器件、MOSFET、其中 LDO 的输入为漏极、输出为源极、栅极由某些电路在内部驱动。 由于 VGS > 0、因此栅极需要比输出电压更高的电压。  这时就需要一个额外的电源引脚偏置。 TPS748 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps748a-q1.pdf)是具有 BIAS 引脚的 LDO 的一个很好的示例。

    并非所有 NMOS LDO 都具有外部偏置引脚。 其中一些器件具有内部电荷泵、可升高输入电压并驱动通道元件。 缺点是、由于电荷泵的开关频率、噪声更高。 TPS7A57是一个很好的示例、其中集成了电荷泵、但也存在偏置引脚。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a57.pdf 

    静态电流是流经稳压器本身以为其内部电路供电的少量电流。 即使输出未向负载提供电流、LDO 也要消耗的最小电流才能保持运行并保持稳压。

    在 UA78L 的特定示例中、 由于这是双极设计、因此静态电流称为偏置电流。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel-San、

    感谢您的详细回答!

    我现在就明白了!

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei-San、

    很高兴我能回答您的问题。 我即将结束该主题。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎