This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:寻找具有24V 电源电压并连接到输出引脚的替代恒定电流阱

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502718/tlc5916-looking-for-an-alternative-constant-current-sink-with-24-v-supply-voltage-to-output-pins

器件型号:TLC5916
Thread 中讨论的其他器件: TLC5948A

工具/软件:

您好:

我正在寻找每通道具有90 mA 恒定电流的8通道恒定电流阱。 它将以两种方式使用:8通道(单独)和1通道(600mA)。 对于第二种用途、应将电流阱连接在一起。 电流需要是模拟电流、因此应能够以至少100个阶跃进行控制。

据我所知、通过阅读数据表和论坛、TLC5916满足这些要求。 这是正确的吗?

在我的用例中、将为 LED 提供24V 电压。在 TLC5916的数据表中、指出:输出引脚上的最大电压为17V。 这是否意味着我不能使用 TLC5916? 如果是、您能给我提供合适的替代方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    TLC5916不支持高达24V 的 VLED。 它是一款开/关 LED 驱动器、也不支持电流调光。

    如果可以调整 VLED、您可以考虑使用 TLC5948A。 它支持高达17V VLED、提供16个通道以及每通道60mA、并为每个通道提供7位(128步长)直流控制。 它还可以配置为120mA /8通道或960mA /1通道运行。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议, Suchen。  遗憾的是、我必须遵守 VLED=24V、因此我不能使用 TLC5948A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的反馈。

    此致