This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:CSD17313Q2 - Tj max、ESD (HBM)和铜线质量详细信息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498447/csd17313q2-csd17313q2---tj-max-esd-hbm-and-copper-wire-qual-details

器件型号:CSD17313Q2

工具/软件:

您能为我提供以下详细信息吗?

  1. CSD17313Q2–Tj max、ESD (HBM)和铜线鉴定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarthi、

    感谢您关注 TI FET。 CSD17313Q2通过了150V HBM 和1000V CDM。 我们正在努力获取您请求的铜线资格信息。 我会在获得更多信息后立即更新您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    CSD17313Q2因相似性而鉴定、采用以下无故障测试:

    • 1批77pcs HTGB 1000小时、150°C
    • 1批77pcs HTRB 1000小时、150°C
    • 3个批次、每个 IOL 77个、2分钟 10k 个周期
    • 3批77件121°C 96小时
    • 3个批次每次温度循环77个批次 -55°至125°C 700个周期
    • 3个批次、每个批次77个 THB 85°C /85RH 1000小时  

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 您能否 还请确认 Tj 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    Tjmax = CSD17313Q2的150°C (操作和存储)。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 如果有任何关于铜线资格认证详细信息的更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    I shared 数据用于铜线鉴定。 原器件的鉴定已提前完成。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、John。 谢谢你。