This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:混淆输出引脚的最小电容要求

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501855/tps25940-q1-confusing-about-the-minimum-capacitance-requirement-for-the-output-pin

器件型号:TPS25940-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS25940-Q1的数据表中对输出引脚有最小电容要求。 如果连接的负载是电阻性的、并且没有电容器、是否仍需要在输出引脚上添加一个至少100nF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingru:

    是的、建议在输出端保持最小100nF 的电容。 这可以确保电压轨保持相对稳定。

    此致、
    Arush