This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:反向导通

Guru**** 2482845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501760/tps22992-reverse-conduction

器件型号:TPS22992
主题中讨论的其他器件:TPS22963C

工具/软件:

您好:

我 在工程中使用了 TPS22992SRXNR。 当我在引脚的 Vout 上施加5V 的电压时、Vin 上的电压会变为5V。 反向导通。 引脚上的电压为0。 原因是什么?  

非常感谢您的快速响应。

此致、

Nisha Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nisha、

    欢迎来到 E2E。

    如果在 VOUT 上施加电压、FET 将通过体二极管导通、如下图所示。

    单个 FET 负载开关可用作单向阻断。  

    则需要背对背 FET 进行双向阻断。 我们的某些负载开关具有反向电流阻断功能、可消除此问题。 这样将检测流向 CIN 和块的充电电流。

    请告诉我您的额定电压和电流、以建议您使用 RCB 进行负载开关。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我的应用需要5V 和3A。 您能否建议使用具有低 RDS (on)的负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nisha、
    请查看 TPS22953、 TPS22963C。 两者都在禁用时具有反向电流阻断功能。
    谢谢  
    Amrit  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我也做了一些研究我发现了 LM73100RPWR IC。 您能否检查它是否是适用于5V、3A 的解决方案?

    此致、

    Nisha Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nisha、

    是的、也可以使用。

    我建议基于成本。 LM73100具有更好的功能。

    谢谢  

    Amrit