This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:请求原理图审阅–25.2V、20A 充电器设计(基于 PMP41106和 UCC28180)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500819/ucc28180-request-for-schematic-review-25-2v-20a-charger-design-based-on-pmp41106-and-ucc28180

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:PMP41106

工具/软件:

我将使用 PMP41106参考设计开发一个25.2V、20A 充电器。 该设计包括 PFC、LLC 和反激级。 我开发了原理图和 PCB、希望您查看它们以检查设计是否正确或是否需要进行任何更改。 我还想回顾 PCB 布线和反激式变压器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、  

    您尚未附加任何要审核的文件。  

    可以使用"插入"菜单、然后使用"图像/视频/文件"将文件插入此线程中。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  先生、

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请接受、以便我将文件发送给您进行审核。

    谢谢你

    此致  

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、  

    请将您的文件发送至 ulrich_goerke@ti.com 、我将对其进行审核。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经给您发送了电子邮件、请检查一次。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、  

    我已收到文件。  
    我可以查看 PFC 部分。  我已经转发了您的电子邮件、供其他人查看 LLC 和反激式部分。  

    请留出几天时间让我们进行这项审查。  我们将于本周五举办一个假期、明天我也会休假。  
    可能会延迟到下周、我们才能为您带来一些结果。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的更新并将文件转发给相关团队。

    我完全了解时间表、感谢您花时间回顾 PFC 部分。 回顾完成后、我期待您和团队的反馈。

    祝您度过一个美好的假期和一个宁静的假期!

    此致、
    Saif Shaikh