This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电源管理论坛

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502179/bq25798-power-management-forum

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25948

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们将 BQ25798与 TPS25750搭配使用。

我们需要让客户更换电池、 是否可以 在 BQ25798引脚22和23上为3节电池添加热插拔 IC? 如果是、您是否可以推荐热插拔 IC?

谢谢你。

Dk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    在热插拔3节电池时、BQ25798不会损坏、因为引脚22和23的额定电压为20V。   如果在电池移除后未通过 CE 引脚或位或 TS 故障禁用充电、则充电器仍会报告 OVP。  为了实现最大但可能不需要的电压保护、如果连接了 shipFET、则可以在 BATP 引脚上添加33nF 至47nF 电容器。  或者、如果没有 shipFET、则可以添加 TVS 二极管。  

    一些客户使用电子保险丝或热交换放大器控制器来限制电流、但我不支持这些控制器。  所以我会将这篇文章移至团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、  

    可以考虑 TPS25948电子保险丝。 这是一款运行能力为23V/8A 的双向电子保险丝。 这还将为 IN-OUT 路径提供电流限制功能。

    如果您有任何其他具体问题、请告诉我。  

    此致、
    Arush