This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设计审查申请- BQ24650电路板

Guru**** 2483415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490419/bq24650-request-for-design-review---bq24650-board

部件号:BQ24650

工具/软件:

您好:

我正在设计一款采用 BQ24650的设计、我想申请设计审查。 我使用了 BQ24650RVAR 数据表以及 BQ24650EVM-639用户指南作为参考。

我还附上了要审查的文件。

「我知道,我想要你 PGND AGND 对电路板的性能有重大影响?

提前感谢您的任何帮助或反馈!

e2e.ti.com/.../MPPT_5F00_Board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    本周带宽有限、建议参考我们的原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_60_2900_.pdf

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复、感谢您将我指向原理图检查清单。

    我希望很快完成设计审查、因为我们计划很快开始第二次生产运行。 第一块电路板出现一些问题、但原理图应仍然有效。

    如果您的日程安排不允许、是否会有其他 TI 人快速浏览布局? 或者、由于原理图未被修改、是否有布局检查清单可用?

    如果需要、我们也可以等待您的供货情况。

    再次感谢!

    此致、

    Yahia Bouriga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    建议参考此 E2E 帖子以获取布局指南:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027295/faq-bq24610-bq24616-bq24617-bq24618-bq24630-layout-guidelines-and-example

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的链接、但我们已经遵循了本设计指南。
    我们现在正处于第三个原型上、但尚未经过验证。
    我们希望最终确定我们的设计、以便快速投入生产。
    我们愿意等待您到货、但我们需要进行设计审查。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    是的、我可以在下周初提供反馈。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的帮助、期待您的反馈。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    亚希亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    原理图审阅:

    我认为原理图没有明显的问题。

    布局检查:

    此外、我想知道是否分离 PGND AGND 对董事会的性能有重大影响?

    如果您没有单独的电源接地和模拟接地、这可能会导致测量精度问题、调节精度问题。 我们建议使用单独的模拟接地和电源接地。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的反馈。

    关于接地平面、我们将分开 AGND PGND 接地层。 我还随附了更新后的 PCB 文件。

    再次感谢您的支持。 我期待收到任何进一步的反馈。

    e2e.ti.com/.../2843.MPPT_5F00_Board.zip

    此致、
    Yahia Bouriga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HelloYahia

    我没有看到任何其他明显的布局问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    自11月以来、我们一直在尝试使此 MPPT 正常工作、这是我们的 第四个设计、但仍然没有结果。
    该元件不稳定、不提供附加值。
    因此、我们决定转向另一家制造商。

    我们对你的支持感到非常失望。 对于20000个单位的订单,我们可以说,这种支持是不存在的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    我们对您的支持非常失望。 对于20000个单位的订单,我们可以说支持已经不存在。

    我理解您的失望、不过这篇文章用于原理图和布局审查。 在之前的回答中、我提到我没有看到原理图或布局有任何明显的问题。

    我看到您有另一篇 E2E 博文提到了 MPPT 问题、但博文标记为已解决、我没有收到有关此问题的任何后续问题。 我期待帮助您解决问题、但根据我的理解、问题已得到解决。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    即使经过多次尝试、我们目前仍无法使您的开发板正常运行。 我们的客户迫切期望设计能够正常运行、我们面临着交付的巨大压力。

    自11月以来、我们一直致力于开发您的 MPPT 解决方案、遗憾的是、通过票务系统的支持流程未达到我们的预期。 作为一个微电子设计办公室,我们高度重视技术支持,而实时、高效的援助对我们至关重要。

    我们再次强调在紧急期限内与专业工程团队打交道时、必须提供响应迅速和直接的支持。

    期待您的及时帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahia:

    自11月以来、我们一直在开发您的 MPPT 解决方案、遗憾的是、通过票务系统的支持流程没有达到我们的预期。 作为微电子设计办公室,我们高度重视技术支持,而实时、高效的协助对我们至关重要。[/报价]

    您能将有关 MPPT 问题的对话转发给我吗? 我看到的关于 MPPT 问题的唯一对话是从上个月开始的。 我非常乐意帮助解决这个问题。 我只需要进一步澄清

    此致、

    基督教