This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:WF0200BTYAJDNG0接口

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496923/tps61165-wf0200btyajdng0-interface

器件型号:TPS61165

工具/软件:

您好、

我的客户正在寻找一个能够与 Winstar 的 WF0200BTYAJDNG0连接的 LED 驱动器。 他们正在考虑使用 TPS61165、您是否会发现它有任何改进或问题? 它们在具有较高压降(12V)的背光上使用此功能、但此显示屏上的 LED 灯串和压降要小得多。

如果有您推荐的备选器件、请告知我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    我们的专家稍后会给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我还可以通过电子邮件与原理图分享其他配套资料、如果这样做也有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下周给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    此2英寸显示屏上的背光 LED 的压降和电流要求是什么? LED 驱动器的输入电压是多少? 我们可以建议使用具有输入和输出电压/电流标度的相应器件。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:  

    客户告诉我、他们 在仿真中发现、如果我们的显示屏在下限(2.7V)上有压降、稳压器将不会触发开关模式。 数据表中我们器件的背光列出了低端为2.7V (典型值为3.1V)、高端为3.4V 他们正在使用它来驱动设备前面显示器的背光。 添加 D5以产生更大的压降、我们的背光灯串仅并联3个 LED。 如果您需要我提供的信息、请告诉我。

    如果这有助于回答您的问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    当我们通过电子邮件讨论时、我将在此处关闭该主题。  

    此致、

    Hongjia