This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60440-Q1, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502796/tps63700-tps63700

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:LMR60440-Q1

工具/软件:

你好团队!

我正在与开发 T&M 的客户合作开发电源、他们需要在电路板上添加一个负电压-125v 的电源、

目前、我们正在考虑使用  LMR60440-Q1 降压转换器。

我们是否有一个可以支持以下功能的 IBB 转换器:

  • Vin = 24V
  • Vout =-12、5V  

TPS63700插入输入电压范围短路、

如果我们可以在此处考虑 IBB、请告诉我。

感谢您的帮助。

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    大多数降压转换器可用作 IBB 解决方案。 我将此主题转发给 WVB 团队。

    顺便说一下、您能详细介绍一下此应用、还是可以分享方框图吗? 我们也在考虑使用 TPS63700的下一代替代产品。

    此致、

    Travis