This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:仅升压运行模式的原理图变化

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502529/lm5171-schematic-changes-for-boost-only-operation

器件型号:LM5171

工具/软件:

您好、  

我需要设计一个1000W 升压转换器、并考虑使用 LM5171器件。 我只想在升压模式下运行该器件。 是否可以进行任何原理图更改以减少元件数量? 例如、是否应该实施降压模式环路补偿(并连接到 ISET)?  

此外、这方面是否有任何应用手册(EVM 显示双向电路)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    您可以删除升压模式下未使用的元件、例如 降压模式环路补偿。

    也许您可以先 选择 PMP41079

    您还可以参阅 EVM 用户指南、其中介绍了升压模式运行。

    此致、

    Feng