This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:电感器's DCR 计算

Guru**** 2484225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501783/tps53681-inductor-s-dcr-calcuration

器件型号:TPS53681

工具/软件:

我正在使用 TPS53681、轨 A (CSD95490 x 2)和轨 B (CSD95490 x 1)设计电源系统。 我收到了 TI 的 Excel 计算表、用来帮助我选择要使用的电感器、但我不知道要输入哪些参数、因此我想进行确认。
以下参数是什么? 该电源系统为 FPGA 的逻辑部分供电、但通常每个参数的最佳值是多少?
VID_PS0 (0A)
R_Loadline (直流负载线)
热设计电流(I_TDC_TOTAL)
SetVID 快速压摆率(典型值)
启动电压
SVID 地址
DCR 热补偿 NTC 的 B 值
NTC 在25°C 时的电阻
最小值 过流限制(OCL)目标
选择 USR 级别
启用过冲衰减
斜坡幅度
选择 OSR 或 PT 电平
25°C 时热关断 NTC 的电阻
ICC_max 处的 IMON 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否要 为 CSD95490功率级选择输出电感器、或者设置 DCR 温度补偿电路以进行输入电流检测? 电子表格用于 DCR 补偿电路计算、因此如果您在设计中未使用 DCR 电路、则不应使用该电路。

    如果您只需要选择要使用的功率级输出电感器、应参考 TPS53681数据表、该数据表在第8.2.1.3.1节中显示了选择输出电感器值的示例。 数据表可在 TI.com 上找到: https://www.ti.com/product/TPS53681 

    如果您使用 DCR 电路进行输入电流检测、请告诉我、我明天会回复您、提供有关填写电子表格参数的信息。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为 CSD95490的功率级选择一个输出电感器。
    电感是否是输出电感器的唯一要求?
    如果输出电感器的 DCR 过高、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果功率级输出电感器的 DCR 较高、则会导致电感器中产生更多功率损耗并降低效率。 如果 DCR 值较高、功率耗散还会导致电感器发热。

    最好确定您的设计所需的电感值、然后选择具有该值和合理 DCR 的电感器。  在许多设计中、DCR 低于0.5m Ω 的典型值。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我将计算电感器的电流和电感器的电流。