This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:关于 TPS2372的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502783/tps2372-question-about-tps2372

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:LM5116

工具/软件:

您好:

客户已选择  将 LM5116 + TPS2372用于 POE 项目。 请帮助查看原理图电路。 谢谢!!!

LM5116 现在将在另一 篇 E2E 帖子中进行审查。 谢谢!!!

e2e.ti.com/.../4380.05-_2D00_-PoE-PD-_5F00_-PoE-and-LM5116-Ma.pdf

LM5116:关于 LM5116的问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您联系我们!  

    TPS2372应该可以在您的电路上正常工作。 两个小问题:

    对于24V -~38V (UVLO)非标准 PoE、TPS2372的热插拔将被旁路、无法提供浪涌电流限制

    2.由于 AMPS_CTL 打开,自动 MPS 功能不启用。 MPS_DUTY 配置也不起作用。 要实现自动 MPS、请在 AMPS_CTL 处连接一个电阻器

    此致、

    DIAN