This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710栅极驱动器 RDY 并联连接

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502759/ucc21710-q1-ucc21710-gate-driver-rdy-parallel-connection

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

工具/软件:

您好、

我使用两个 UCC21710 IC 来驱动两个不同的 SiC MOSFET。 数据表指示、由于开漏配置、两个 UCC21710芯片上的 RDY 引脚可以并联。

因此、在实施过程中、我希望将两个 UCC21710 IC 上的引脚12硬并联、并在统一的并行信号上放置一个单个外部上拉电阻器。 请查看下面的一张非常粗略的草图:

为确保两个栅极驱动器 IC 正常运行、我必须牢记任何其他设计注意事项吗?

我们非常感谢您分享的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartavya:

    是、如图所示、两个 Rdy 引脚可以连接在一起并连接到单个电阻器(在电气功能方面)。 该电阻器基本上会限制通过 RDY 引脚的电流。

    但是、如果一个驱动器存在某种偏置问题并将 RDY 拉为低电平、那么如果我们将两个 RDY 引脚短接在一起 、那么确定哪个驱动器会导致 RDY 为低电平可能并不容易。

    希望它能回答您的问题。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我期望的权衡。 非常感谢您的澄清。