This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:电路元件计算

Guru**** 2483395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501219/tps56a37-circuit-component-calculation

器件型号:TPS56A37

工具/软件:

您好、

我们正在将现有的降压稳压器电路替换为 TI TPS56A37 4.5V 至28V 输入、10A 同步降压转换器

 

但是、我注意到 Rent 和 Renb (用于设置 UVLO 的电阻器)的计算值与 TI WEBENCHRegisteredDesigner 生成的值有很大不同(实际上它们是负值)。 有关详细信息、请参阅随附的电子表格。

e2e.ti.com/.../TPS56A37RPAR-Calculation-Sheet.xlsx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ming、  

    VSTOP 和 VSTART 需要在它们之间具有更大的裕度。 它们太紧了,就像现在一样。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的答复。 我还注意到  Rent 和 Renb 的计算值与 TI WEBENCHRegisteredDesigner 生成的值不同、即使 VSTOP 和 VSTART 具有较大裕度也是如此。  尽管他们的租金/租金比率相似)。 是否已将 TI WEBENCHRegisteredDesigner 编程为在保持相同比率的同时尽可能减小电阻值?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我将在本周对此作出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    Webench 模型在模型和数据表之间将具有一些差异。 该模型显示的值可能略有不同、但整体设计相似。 请同时使用 webench 模型和数据表/用户指南作为设计指南。

    希望这有所帮助。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记单击"此解决了我的问题"

    谢谢、

    Calan