This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:与学习周期相关

Guru**** 2482775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502630/bq34z100-r2-regarding-the-learning-cycle

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

您好、

您能否告诉我、我的步骤对于完成学习循环是否正确?

方案 A:

1.send gauge 命令以启用 qen。

2.send 用于设置 rdis_flag 位的复位命令。

3.开始将电池充电至满电状态、直至 fc 位已设置、然后等待、直至其余位已设置。 这里的 dodeceoc 更新正确。 它必须低至0。

4.now 开始将电池放电至电量耗尽、更新状态为0x04。  

5.释放至少5小时(VOK 和 rdis)位被清除并且设置了 REST 位(1)。此处 dod0已更新、并且该值必须大于(16384的90%)

6.charge 电池充满,直到所有 fc 位被设置(1)。

7.等待2小时、直到 清除所有 REST BIT GET SET (1)和(VOK 和 rdis)位。 第一次 QMax 被更新 且更新状态为0x05。

8.将电池放电至电量耗尽。

9、静置至少5小时(VOK )位清零并设置静置位。 更新了第2个 QMax、更新状态变为0x06。

方案 B:

开始将电池充电至满电状态、直到设置 fc 位、然后等待设置其余位。   这里的 dodeceoc 更新正确。 它必须低至0。

2.send gauge 命令以启用 qen。

3.send 用于设置 rdis_flag 位的复位命令。

4.now 开始将电池放电至电量耗尽、更新状态为0x04。  

5.释放至少5小时(VOK 和 rdis)位被清除并且设置了 REST 位(1)。此处 dod0已更新、并且该值必须大于(16384的90%)。

6.charge 电池充满,直到所有 fc 位被设置(1)。

7.等待2小时、直到 清除所有 REST BIT GET SET (1)和(VOK 和 rdis)位。 第一次 QMax 被更新 且更新状态为0x05。

8.将电池放电至电量耗尽。

9.静置至少5小时(VOK )位被清零并设置休息位。 更新了第2个 QMax、更新状态变为0x06。

那么、在这两种情况下、正确答案都是正确的。

是否必须在电池充满电之前启用 gauge _ en。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    请参考本应用手册以完成 BQ34z100的学习周期。

    如何成功完成 bq34z100的学习周期:
    文件://C:/Users/A0542843/Downloads/4863.How %20至%20完成%20A%20成功%20学习%20周期%20对于%20则为%20BQ34z100.pdf

    谢谢您、
    Alan