This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:具有多输出的48V Vin 参考设计

Guru**** 2532040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500094/lm5185-q1-48v-vin-with-multiple-output-reference-design

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5185

工具/软件:

您好的团队、  

我们是否有适用于48V 电池输入(具有多路输出)的参考设计/原理图?  

谢谢!

Ethan Wen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    我建议使用此处的参考设计工具 TI 参考设计库 、并查找对电源规格感兴趣的 PN。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:  

    谢谢!  

    这是我的客户第一次使用具有多输出的 LM5185-Q1 PSR 反激式转换器、因此您是否有关于参数设计的一些指南或材料?  

    客户还有一个问题:关于多输出配置、与 SSR 反激相比、多个绕组的交叉调节性能如何? 如果 PSR 反激式转换器的交叉调节性能更差、那么有任何对其进行优化的建议吗?  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuquiang,

    我是时间银行,我会在04/24回来.

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    很高兴听到您的客户正在考虑 LM5185。  曼努埃尔已经离开办公室了几天 ,所以我会尝试在这里提供帮助。

    对于首次使用该 设计的用户、我会从该 设计工具开始、通过输入设计参数来进行关键元件计算。

    对于 PSR 稳压器、变压器是最关键的元件。 具体而言、注重尽可能减少输入/输出漏电感的变压器设计和结构是关键。 此演示 对第9页上的变压器绕组进行了很好的总结、并详细介绍了改善交叉调节的其他注意事项。

    另请参阅这种 三路输出参考设计 、该参考设计 具有出色的交叉调节性能。

    我希望这是一个良好的开端。 如果您需要更多信息、请联系我们。

    此致、

    光线