This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:充满电问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501236/bq27z558-full-charging-issue

器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的团队:

存在客户主板上的电池未充满电的问题。 请查看下面的附件、让我知道如何解决此问题。

e2e.ti.com/.../Full-charging-issue-of-BQ27Z558.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jefferey:

    您能否上传您为 ChemID 获取的 GPCCHEM 报告的屏幕截图、以及 BQstuido 的.gg 文件来检查您的数据存储参数、您在 pdf 中发送的日志文件以及您的电池数据表。 如果没有这些项目、很难确定您的 SOC%问题、但可能涉及您的 chemID、锥形电流配置、设计电压等

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jefferey:

    您能否上传您为 ChemID 获取的 GPCCHEM 报告的屏幕截图、以及 BQstuido 的.gg 文件来检查您的数据存储参数、您在 pdf 中发送的日志文件以及您的电池数据表。 如果没有这些项目、很难确定您的 SOC%问题、但可能涉及您的 chemID、收尾电流配置、设计电压等

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 让我与客户核实、然后我将上传它们、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jefferey:

    感谢您的回复、在我们收到 GPCCHEM 报告之前无需回复。 为了澄清问题、我正在查找标记为"gpc_report.txt"文件的报告、其格式应与下图类似。

    谢谢您、
    Alan