This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:BQstudio 烧录问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z758, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493095/bq27z758-bqstudio-burning-issue

器件型号:BQ27Z758
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

1.对于 BQ27Z758示例、我们发现使用27Z746的配置文件、上部计算机 BQSTUDIO 可以自动连接并弹出 BQSTUDIO 通信接口。

  1. 使用27Z758配置文件时、需要手动选择以强制打开 BQSTUDIO 接口、并且无法自动弹出连接。
  2. 上述两种方法均可用于连接产品并与产品通信。 但是、我们发现在烧录 TI 建议的文件后、产品将断开与 BQSTUDIO 的通信。 无论稍后进行何种尝试、通信都无法成功链接。
  3. 使用的最新版本的上层计算机软件是1.3.127

e2e.ti.com/.../bq27z758_5F00_v0_5F00_01_5F00_build_5F00_1.srec

您能对此有所评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您的问题已分配、我们目前正在努力解决。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    问题的根源似乎是您的电池电量计未自动连接、我想在研究其他问题之前先解决这个问题。 我假设您正在处理客户制造的 PCB、如果是这种情况、我会购买一个 EVM、然后看看问题是否会在该板或不同的板上重新出现。 之后、我会确保您的硬件连接正确、例如将电池连接到电池电量监测计、通过串联的适当电阻器从 SDA 和 SCL 引脚进行正确连接、这些电阻器会端接至 EV2400上的正确端口、具体取决于您使用的通信等  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助重新创建吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    请按照 EVM 用户指南设置硬件、您可以将黄金映像文件(.srec)编程到 EVM 上、然后查看您是否可以在 EVM 上重新创建问题。

    EVM 用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuch4a/sluuch4a.pdf?ts = 1743434386986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27Z746EVM-047

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 BQ27z75 EVM。 您能帮助在您的电路板中重现这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

     重新创建此问题由用户负责、因为我们没有重新创建 e2e 用户问题的带宽。 尽管我会引用我在这个过程中的不为人知的响应。

    谢谢您、
    Alan