This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95472Q5MC:有关 pspice 模型的问题

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501440/csd95472q5mc-questions-about-pspice-model

器件型号:CSD95472Q5MC

工具/软件:

尊敬的团队:

我尝试在 Cadence Virtuoso 中对该设备进行仿真、但仿真波形似乎是错误的。 我想知道问题可能是什么。 据我所知,Cadence Virtuoso 支持 pspice 模型。

非常感谢、

王瑞臣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    哪个信号不正确? VSW 是否响应 PWM?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    即 VSW 不跟随 PWM 信号。 VSW 只有几十 mV。 它只在瞬态仿真开始时波动一点点、然后接近零。

    非常感谢、

    王瑞臣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否都应用了信号?  

    Vin = 12V

    VDD = 5V

    REFIN = 1.5V

    引脚8和9之间的 BOOT 电容器

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mastermind:

    是的、我有正确的应用信号。 但输出波形仍然有问题。

    非常感谢、

    王瑞臣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否展示原理图和波形?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mastermind:

    这是原理图。

    这是 PWM 信号。

    这是 VSW 的波形

    非常感谢、

    王瑞臣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    设置看起来很好。  Cadence Virtuoso 似乎存在问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mastermind:

    这意味着该模型不能在 Virtuoso 中进行仿真。 或者是否有任何其他可能的解决方案

    非常感谢、

    王瑞臣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不熟悉节奏、也没有安装用于试用的软件。

    此致