This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PWM 比较器

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502001/ucc28951-pwm-comparator

器件型号:UCC28951

工具/软件:

正确的说法是"PWM 比较器将 CS+RAMP 信号与 COMP 引脚进行比较。 一旦 CS+RAMP 超过 COMP、PWM 脉冲就会终止"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核和回答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    CS 通过电平转换0.8V、然后与斜率补偿相加。

     

    请注意、控制器不会终止栅极驱动脉冲来终止占空比。

    然后、COMP 引脚将对 C 脉冲和 D 脉冲进行相移、以控制占空比。 A 和 D (同相)或 B 和 C (同相)为100%占空比。  A 和 D 具有180度的相位差或 B 和 C 具有180度的相位差会导致占空比为0%。

     

    以下公式显示了占空比如何与补偿电压之间的关系。

    占空比= Vcomp*100%/2V

     

    在电流模式控制下、如果选择电流检测电阻器在100% D 时为1.8V、则如下所示

    占空比=(ipeak * Rcurrent_sense-0.8V)* 100%/1.8V

     

    此致、