Thread 中讨论的其他器件: UCD9090A、 UCD90160A、 UCD90160
工具/软件:
尊敬的团队:
您能否查看以下 UCD90320问题。
1.是否可以在运行时将卡库存数据存储在 UCD 器件的内部非易失性存储器(如闪存或其他可寻址寄存器)中、我们的目的是使用 UCD 中的闪存位置、该位置可用于存储某些卡特定的信息、并且该存储器是否可由外部主器通过 PMBus 接口访问或编程?
是否可以将通用输出(GPO/GPIO/PWM)配置为以指定的频率进行切换(例如、用于 LED 闪烁)、
如果是、我们在寻找低频范围(1Hz 至10Hz)、可以实现什么频率范围?
我们在定序器件中寻找这一特性。 如果没有、 其他 时序器件可能支持这些功能。
谢谢
Kevin