This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:需要仿真 LMR51606XFDBVR 的%调节

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54406, LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501900/lmr51606-need-to-simulate-regulation-for-lmr51606xfdbvr

器件型号:LMR51606
主题中讨论的其他器件:LMR54406LM2674

工具/软件:

查看用于 LMR51606XFDBVR 的 Webench 设计、并且没有看到调节百分比的方法、因为 Webench 仅提供  LMR51606DBVR。  如何处理这一问题?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    电压调节应相同。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahil。

    您似乎说  LMR5xxxx 应遵循相同的%调节。

    我查看了许多 LMR5xxxx 数据表、似乎缺乏一致性。

    我目前有一个使用 LM2674的设计、其中规定了+/- 1.5%的调节、我想复制它。  LM2674建议将其替换为 LMR54406、该 LMR54406显示其 调节率为+/- 1.5%。  不过、LM2674的建议运行条件为最大40V、 LMR54406为36V。  它们都保持45V 的绝对最大值。

    我提出了有关 LMR516的问题、因为该器件的绝对最大值为65V、但数据表中未指定 FPWM 模式的调节百分比。   如果 LMR516保持1.5%的调节率、它将解决我的所有问题。

    希望这有道理、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现 LMR514的 建议运行条件为最大42V、可以满足我的要求。  只需查看 FPWM 模式的百分比调节是否保持+/-1.5%的调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我想说的是、所有 LMR516XX 器件都将表现出相同的%规定。

    PFM 模式仅影响轻负载、此时调节将是最差的。 您可以在数据表上阅读有关 PFM 模式的更多信息。  

    此致、

    Rahil