请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 工具/软件:
您好 TI
Im 与 OCD1截止频率存在问题、我的分流电阻器的值为0.0006 Ω。 根据数据表, OCD1截止值应该为50mV ,当我消耗110A 的电流时,电流检测电阻上的压降是52.5mV ,但 IC 没有截止。 需要有关此问题的紧急支持、请提供支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
Im 与 OCD1截止频率存在问题、我的分流电阻器的值为0.0006 Ω。 根据数据表, OCD1截止值应该为50mV ,当我消耗110A 的电流时,电流检测电阻上的压降是52.5mV ,但 IC 没有截止。 需要有关此问题的紧急支持、请提供支持。
你好 Nishith、
电流保护的精度存在一些容差。 在定义阈值时、必须考虑容差、OCD 的容差为~20%。 请参阅这个讨论该主题的旧 E2E:
此致、
Luis Hernandez Salomon