This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:客户支持中心

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501957/bq76920-customer-support-center

器件型号:BQ76920

工具/软件:

德州仪器(TI)、

我们根据数据表校准了电池组电流计算、但在8.2V 的电池组电压下、电池组电流读数为+/-1.6A。

未连接负载时、电流读数应为0安培。 当我们增大电流时、我们为每安培读取的差值会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhila、

    将会存在一些电流偏移误差、这可以是+/- 1LSB 至+/- 3-LSB。 数据表详细介绍了电流测量规格:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon