This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:低电流测量和检测电阻范围

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500754/bq27z746evm-047-low-current-measurement-and-sense-resistor-range

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

工具/软件:

我们在低功耗应用中使用 BQ27Z746、其中典型的电流消耗在500 µA 附近 。 我们知道默认检测电阻是1 mΩ 、但我们也看到了应用手册、其中表明增大检测电阻(例如至50–100 mΩ )可以提高低电流测量的分辨率。  

https://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf  增强型电量监测计应用手册

根据 BQ27Z746数据表 、SRP/SRN 输入范围支持 1 mΩ 至20 mΩ  

问题:

  1. 将检测电阻增加到20 mΩ 以上 (例如50–100 mΩ )以提高低于-1 mA 范围的电流分辨率是否安全?

  2. 如果我们增大检测电阻 Will BQStudio 能够可靠地测量和显示低至的电流 500 µA 或更低版本

  3. 是否有其他方法来提高低电流消耗的精度(例如1 mA )、例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    此问题已分配并将进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。  

    此案例是否有任何更新? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    Unknown 说:
    将感应电阻器增大到20 mΩ 以上 (例如、50–100 mΩ )以提高亚-1 mA 范围内的电流分辨率是否安全?

    根据数据表、我们建议使用1至20mΩ、但如果用户希望增大检测电阻以提高电流分辨率、则用户需要了解 SRN 的输入电压范围和 SRP 为"Vcc_cm-0.1至 Vcc_cm +0.1"、这意味着无论使用的检测电阻值如何、通过检测电阻的电流都不得超过 Vcc_cm+0.1"至 Vcc_cm_cm-0.1的可接受输入电压  

    Unknown 说:
    如果我们增大感应电阻器、will BQStudio 能够可靠地测量和显示低至的电流 500 µA 或更低版本 ?

    无法让 BQStudio 在1mA 下完成其计算

    Unknown 说:
    是否有其他方法可以提高低电流消耗的准确性(例如<CRE] 1 mA )、例如:

    最好的方法基于您随附的应用手册。

    谢谢您、
    Alan