This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:SLUC652b 计算器-未定义值

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501991/ucc28742-sluc652b-calculator---undefined-values

器件型号:UCC28742

工具/软件:

您好:

我尝试使用设计计算器工具(SLUC652b)。 我输入了我的值并选择了所需的最小谷值电压0V。 这使得建议的输入大容量电容为13.7uF。 但是、当 I 然后输入13.7uF 作为实际大容量电容时、它会中断许多其他电芯的计算、得到的值为#NUM!。

我是否使用了错误的工具? 我还在工具的默认值中指出、选择了50V 的最小谷值电压。 我的理解是、您希望更大程度地减小该值以提高效率?  

我附加了计算器、使其处于当前错误状态。

此致、

Tom

e2e.ti.com/.../UCC28742-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核和回答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    最小谷值电压适用于大容量电容器、并且针对纹波电压引起的大容量电容器两端的最小电压。  我建议在您的设计中将此值设置为70V、这样就可以消除您遇到的计算问题。

     

    此致、