This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431C:需要对 TL431CPKG3与 TL431CPK 器件型号进行澄清或者数据表差异进行澄清

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501125/tl431c-clarification-needed-on-tl431cpkg3-vs-tl431cpk-part-number-and-datasheet-discrepancy

器件型号:TL431C

工具/软件:

您好团队:

我们希望这封电子邮件能为您提供帮助。

我们目前无法在您的网站上找到器件型号 TL431CPKG3。

此外、TL431CPKG3和 TL431CPK 的数据表之间就这两个器件是否相同存在冲突。

您能否恳请确认 TL431CPKG3和 TL431CPK 是相同的、还是二者有任何区别?

感谢您的支持。

提前感谢。

请在所有回复中保留以下案例编号。

案例(195020)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 数据表中仅列出了 TL431CPK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    感谢您的答复。

    但是、我们仍然需要确认 TL431CPKG3和 TL431CPK 是否属于同一器件的功能和规格、或者两者之间是否有任何差异。

    您能为我们确认这一区别吗?

    我们感谢您的持续支持。
    谢谢!
    请在所有回复中保留以下案例编号。
    案例(195020)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您可以通过此链接找到 G3后缀 的含义标识产品标签|环境信息(环保信息)|质量和可靠性| TI.com 如果您使用的是  TL431CPKG3和 TL431CPK、它们在功能和规格方面都是同一器件。