This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断延迟和改进的关断电路

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502219/bq76952-turn-off-delay-with-improved-turn-off-circuit

器件型号:BQ76952
主题: BQ76942中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

使用应用手册"带有 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET "中所述的改进型关断延迟电路时、预期的关断延迟是多少?

您是否还能确认是否包含以黄色圈出的元件、以防止电池包输出端出现反向电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    我相信  图8-16. DSG 导通、12个 FET、10kΩ、PNP、470nF  和  图8-17. DSG 关断、12个 FET、R41、1kΩ、PNP  根据该应用手册、显示了 DSG 的导通和关断时间。  

    您是否还能确认包含黄色圈起的元件、以防止电池包输出端出现反向电压?

    没错。 请参阅  第3节反向充电组件选择  到此结束  以获取更详细的说明。

    此致、
    Alexis