This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:LP5030设计审查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5030, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502097/lp5030-lp5030-design-review

器件型号:LP5030
主题中讨论的其他器件:LP5018LP5012

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们 在设计中使用了 LP5030、LP5018和 LP5012。  

能否通过4.7kΩ 或10kΩ 电阻器将地址引脚连接到 VCC 或 GND?

2.如何计算驱动器的功率耗散?  

此致、  

Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    1. 是的、地址引脚可以通过电阻器连接到 VCC 或 GND。
    2. 有3种情况、假设 VCC = VLED = 3.3V、LED 正向电压= 2.5V、以 LP5030为例。
      1. 驱动器 处于关断模式时、EN 被拉低时、驱动器的功率耗散= VCC * I_Shutdown = 3.3V * 1uA = 0.0033mW
      2. 当驱动器处于待机(chip_en = 0b)模式或省电模式(所有通道关闭>30ms)时、 驱动器的功耗= VCC * I_Standby 或 I_Powersave = 3.3V * 12uA = 0.0396mW
      3. 当驱动器处于正常模式(所有通道都开启且输出电流、假设每通道输出10mA)时、 驱动器的功率耗散= VCC * I_Normal +(VLED - LED_Forward)* Iout *通道数= 3.3V * 10mA +(3.3V - 2.5V)* 10mA * 30 = 273mW  

    请注意、在第3种情况下、(VLED - LED_Forward)应大于最大 VSAT、以确保通道能够输出设置电流。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    感谢您的详细信息、我们将计算这些值并让您了解我们的观察结果。  

    1.是否建议为 LED 配备去耦电容器?

    2.我们使用的是单个白光 LED,而不是28个通道上的 RGB。 我希望通过颜色强度可以实现单独的亮度控制。 请确认。  

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    我希望 LP50xx 系列的数据表在很大程度上具有可比性、不存在重大差异。 是这样吗?  

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    1. 否、输出通道无需放置电容器;
    2. 是的、每个通道亮度可以通过相应的 OUTx_COLOR 寄存器单独控制;
    3. 是、除通道编号外、没有重大差异。

    此致、

    Felix