This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:它是否会在启动时忽略外部 SYNC 信号

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502483/ucc2897a-does-it-ignore-external-sync-signal-at-start-up

器件型号:UCC2897A

工具/软件:

您好:

我们提供了带有 UCC2897A 稳压器的产品、并计划在具有外部时钟的多相系统中实施。 我们有点担心应用了同步信号的转换器启动问题、在某些情况下、这可能会导致某些稳压器出现启动问题。

因此、我们想知道 UCC2897A 是否会在启动时忽略外部 SYNC 信号、直到达到某种电源正常状态(并且只会与外部 SYNC 信号同步)?  

此致、

Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SYNC 中的器件开始切换后、SYNC 开始工作。 由于参数分配,同步中的设备可以在不同的时间开始切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速回答!  

    您的答案仍然有点不清楚。 UCC2897A 将在开始切换时与外部 SYNC 信号同步、即从启动时的第一个开关周期开始同步?

    因此、在达到正确的反馈/输出电压之前、它不会忽略外部 SYNC 信号?  

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 SS 达到2.5V 典型值之前、IC 不会开始开关。 由于参数分布、该软启动时间可能会有所不同。 如果 IC 不开始开关、则 SYNC 信号无法实现同步。