This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56L:MOSFET Q1和 IC 损坏

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502421/ucc28c56l-mosfet-q1-and-ic-getting-damaged

器件型号:UCC28C56LQ1

工具/软件:

e2e.ti.com/.../40W_5F00_Flyback_5F00_Schematic.pdf

请查看随附的使用 IC UCC28C56LQ1的反激式转换器原理图。 我们正在尝试使用100V 输入电源对其进行测试、以获得12V 输出。 但是、MOSFET Q1、电阻器 R14、IC U1会损坏。 您能帮助我们运行这个转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q1损坏-请首先检查 Q1是否有超过其额定值的电压尖峰-如果是这样、R14和 U1可能会损坏以及 Q1损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 Q1 (1nF 和20 Ω)两端连接了 RC 缓冲器、Q1、R14 仍然 U1损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要测量电压尖峰、添加缓冲器并不意味着受控电压尖峰不会损坏元件。