This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:请求原理图审阅–25.2V、20A 充电器设计(基于 UCC28910和 PMP41106)

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41106, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500818/ucc28910-request-for-schematic-review-25-2v-20a-charger-design-based-on-ucc28910-and-pmp41106

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:PMP41106

工具/软件:

我将使用 PMP41106参考设计开发一个25.2V、20A 充电器。 该设计包括 PFC、LLC 和反激级。 我开发了原理图和 PCB、希望您查看它们以检查设计是否正确或是否需要进行任何更改。 我还想回顾 PCB 布线和反激式变压器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我们的政策是不在 e2e 上查看布局。  不过、我可以为您查看反激式转换器的原理图。  如果您将原理图附加到了 e2e 中、我将为您审阅。

     

    UCC28910的第12节提供了所测试的布局示例;以及有关如何进行布局的建议。  如果使用此指南并复制示例布局、则布局应保持良好的形状。

     

    以下链接将为您提供使用 UCC28910的参考设计。  它还有另一个布局、您可以参考该布局来获取有关电路板布局布线的指导。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuai4

     

    为了支持 PFC 和 LLC 设计、您需要使用标题中的特定器件型号在 e2e 上重新发布、以便由适当的应用工程师为您提供支持。  请注意、每个器件都由两位不同的应用工程师提供支持。  因此、请将具体问题发布到每个问题、以便更快地对您的查询做出响应。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,  我已经发送了一个朋友的请求,请接受它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核和回答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    在 e2e 公共论坛上、所有沟通均在开放论坛中处理。  如果您需要直接支持、请联系您当地的现场应用工程师。

     

    此致、