This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:Windows 11上的驱动程序

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499181/lp877451q1evm-drivers-on-windows-11

器件型号:LP877451Q1EVM

工具/软件:

您好团队:

我 在 Chariot PMIC EVM 上有问题、因为我的客户无法在 GUI 与电路板之间建立连接。 他们认为缺少 COM 端口驱动程序。

他们需要安装哪些驱动程序?

Windows 11在笔记本电脑上运行。

谢谢、此致、

我的 AN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的 AN:

    Windows 11没有任何特定的单独驱动程序。 通常、插入 EVM 后、驱动程序应该会自动安装。  

    有两种使用 GUI 的方法;

    1. GUI 直接从浏览器;为此,需要安装云扩展。  当您尝试直接在浏览器中打开 GUI 时、如果尚未安装扩展、则会收到安装该扩展的通知。  

    2.下载 GUI 并安装在本地 PC 上(这是推荐的方法)。 安装 GUI 后、只需连接 EVM。  

    有时、PC 或电缆会导致连接问题。 如果客户在一台 PC 中始终出现问题、您可以建议他们尝试另一台 PC。  

    另一种方法是卸载 GUI、下载最新版本并安装该版本。 这也适用于扩展。  

    如果无法通过上述方法解决问题、他们也可以尝试 Windows 10版本。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

    谢谢!

    Buck3的0.8V 模式有问题。

    它们如何更改为此模式、或者是否可以 切换到此模式
    来设置任何寄存器、例如在测试模式下?

    此致、

    我的 AN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的 AN:

    是的、对于 BUCK3、这可以更改为0.8V。  

    此致、

    Ishtiaque