This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:VAC 引脚模糊性

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502603/bq25856-q1-vac-pins-ambiguity

器件型号:BQ25856-Q1

工具/软件:

您好、

阅读数据表时、它指出:

"输入电压检测和电源–在引脚和 PGND 之间连接一个1-µF 电容器。 引脚33是为 IC 供电的输入偏置、ACOV/ACUV 电阻分压器应相对于引脚33连接。 启用反向模式时、引脚32被调节为 VAC_REV。'

这有点意味着两个信号具有不同的用途、但引脚名称相同、因此正常的布局实现方式是将它们短接在一起。 由于它们之间的间距为0.5mm、一个引脚中存在的任何电气噪声或缺陷都会在另一个引脚中相等。  

您能否确认将引脚32和33连接在一起可以吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    引脚32和33应连接在一起。 它们确实有不同的用途、但这更多是 IC 的内部差异。 不管怎样、这两个引脚都需要连接到电路板的输入端子。

    此致、
    Michael