This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704EVM-724:修改 UCC28704EVM-724设计以接受1200VDC 输入

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC28704EVM-724, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502181/ucc28704evm-724-modifying-ucc28704evm-724-design-to-take-1200vdc-input

器件型号:UCC28704EVM-724
Thread 中讨论的其他器件: UCC28704、UCC28722

工具/软件:

我想使用 UCC28704EVM-724设计作为高输入电压隔离式直流/直流转换器的起点。 输入电压范围= 200V 直流- 1200VDC (这是理想选择、450V 直流- 900VDC 可能可以)、输出电压= 24V、最大输出电流= 1.87A。 除了明显的元件电压/电流额定值修改之外、还需要对 UCC28704EVM-724 设计进行哪些其他修改才能满足这种更高的输入电压要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您需要重新设计的主要参数是变压器匝数比和磁化电感。

     

    由于设计具有6:1的输入范围、因此在选择磁化电感时需要特别小心。  以下链接将为您提供一个应用手册、其中详细讨论了如何执行此操作。  即使它是为 UCC28722编写的、也适用于 UCC28704。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua781

     

    此致、