This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:升压参考设计

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498727/tps40210-boost-reference-design

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:

团队、

我们使用 TPS40210进行升压、其输入电压为20V 至32V、输出电压为48V、电流为1.25A。 我们有参考设计吗? 谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您可以查看我们的内部参考设计库以获取此信息。
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    使用关键字 TPS40210、可列出可用的参考设计。
    我还建议检查 LM5155、因为该升压控制器与 TPS40210非常相似。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas,

    感谢您的建议。 我们收到了如下所示的 SCH、您能帮助我们回顾一下吗? 谢谢!

    在此处删除 SCH

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    感谢分享原理图。
    以下是我的评论:
    -未连接 VDD。 这是控制器的输入引脚。 需要将此引脚连接到输入端("VOUT_PA")、以便为驱动器供电并启用器件。 还建议直接在 VDD 引脚上连接一个小电容器、以减少输入引脚上可能出现的噪声(例如100nF)。
    - DIS/EN 引脚也悬空。 并不强制连接此引脚、因为该引脚上有一个内部下拉电阻可启用器件。
    为了提高系统稳定性、如果不需要禁用功能、可以考虑将此引脚连接到 GND。
    -由于低 VIN 电压可以达到50%以上的占空比,您也可以考虑直接在 ISNS 引脚上添加一个0欧姆电阻器。
    如果您在工作台验证期间看到次谐波振荡、您可以通过增大此电阻来消除振荡、从而添加外部斜率补偿。
    如果您已经有这个0欧姆的空间、则无需更改布局即可进行此更改。
    -反馈分压器(R238)的低侧有一个10欧姆电阻器。 我假设该电阻用于注入噪声信号来测量反馈环路稳定性?
    如果是这种情况、请将电阻移至反馈分压器的上侧。 (与 R243串联)。

    -为了仔细检查补偿网络,或者检查是否需要更多的输出电容,我建议使用我们的快速入门计算工具。
    https://www.ti.com/tool/download/SLURB11

    其余的设计对我来说看起来还可以。
    如有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas